10.04.2014 16:03 | |
Beiträge: 95 Bewertung: (0) |
Hllo H0556, hat echt super geplappt mit der Steuerung der E/A-Felder. Allerdings gefällt mir noch nicht, daß bei anwählen des E/A - Feldes die Bildschirmtastatur kommt. da diese Felder über einscannen des barcodescanner beschrieben werden. Finde nicht wie ich für diese Felder die Tastatur abstellen kann. Zudem habe ich auch noch ein Problem (Phänomen). Wenn ich das system (Panel, Steuerung )ausschalte und wieder einschalte so habe kann ich in die Felder nicht einscannen. Erst wenn ich im Programm bei RCV_TP Baustein die ANY-Variable (String) von (P#DB20.DBX2.0 BYTE 256) auf (P#DB20.DBX1.0 BYTE 256) ändere und überspiele, so funktionierte es. An was kann es den liegen? Danke im Voraus. Gruß luap DateianhangFehler Buffer.pdf (177 Downloads) |
08.05.2014 10:17 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108) |
Hallo luap, die Fehlermeldung "Übertragung nicht möglich , Datenfach in der Steuerung rücksetzen" kommt durch die kordienierte Übertragung der Datensätze. Schau Dir die Beschreibungen an. Es ist alles ganz gut erklärt. Das Datenwort 4 (Status) muss auf 0 gesetzt werden bevor ein weiterer Datensatz übertragen werden kann. Die Datensätze können mit einer Systemfunktion vom Panel zu Steuerung geladen werden. Diese kann Durch einen Button oder aber auch durch eine Variable getriggert werden. Einfach mal die Systemfunktionen durchsehen und experimentieren. Mit Hilfe von Steuerungsauftrag 69 und 70 können auch Datensätze aus der Steuerung gelesen und Geschrieben werden. Dazu muss der Datensatz mit der Datensatznummer hinterlegt sein. Datensatznummer (1-65.535) Die Infos zum Steuerungsauftrag findest Du auch in der Onlinehilfe. GrüßeH0556 DateianhangUebertragung mit Synchronisation.pdf (396 Downloads) |
Folgen Sie uns auf