16.09.2016 20:13 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Der Meldetext ist im TD und Logo-Diplay ok, d.h. der Zählerstand wird aktualisiert, ich kann den Zähler mit F2 zurücksetzen... |
16.09.2016 20:34 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Ja, so ist es alles. Ich habe inzwischen noch mal den Eingang I1 parallel zur Funktionstaste programmiert, Stromstoßschalter bleibt trotzdem aus. Dann habe ich mal einfach das TD abgeklemmt, Zähler lässt sich mit I1 hochzählen, Stromstoßrelais bleibt aus. Ich mache jetzt mal ein neues Programm... Eingang, Stromstoßschalter, Ausgang Auch hier funktioniert der Stromstoßschalter nicht, das Selbsthalterelais schon.. Sollte das LOGO Modul defekt sein??? habe kein anderes mit Netzwerk parat. DateianhangStromstoss_V4.zip (38 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: rogerroger am: 16.09.2016 20:46:07 |
|
16.09.2016 21:11 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Da würde mich jetzt interessieren, was die vielen Siemensleute die hier mitlesen dazu sagen!? |
Folgen Sie uns auf