29.03.2011 19:48 | |
Beiträge: 17 Bewertung:
|
Hallo zusammen, habe 2 Probleme an denen ich mir im Moment die Zähne ausbeiße: 1.) ... [snip] 2.) Benötige außerdem noch eine Stromstoßschaltung, bei der S7-200 kein Problem, aber bei der 1200'er irgendwie nicht möglich. Vielen Dank schon mal für die Hilfe!!!! Gruß if_sea erste Frage unter Datenlogger |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 30.03.2011 10:00neue Überschrift nach Splitting |
|
31.05.2013 21:27 | |
Beigetreten: 02.10.2011 Letzter Bes: 15.06.2024 Beiträge: 12 Bewertung:
|
Und wie würde das mit einem allgemeinen Reseteingang funktionieren, wie schon in folgendem Beitrag beschrieben wurde? Nur verstehe ich den Punkt mit der Sprungfunktion nicht so recht. /tf/WW/de/Posts/63929 Besten Dank für eine nähere Erläuterung. Vielleicht hat das ja auch schon mal jemand getestet?!? DateianhangStromstoßrelais_reset.pdf (1337 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Krümi am: 31.05.2013 21:27 |
|
Folgen Sie uns auf