12.01.2011 09:55 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Kurzer Hinweis: Die Curser-Tasten könne nur immer mit der Taste ESC genutzt werden, mußt also immer beides Drücken. Evtl. hilft dir der Anhang TasterEingabe eines Wertes aus einem Bereich weiter? DateianhangDEMO_TasterEingabe_eines_Wertes_aus_einem_Bereich.zip (191 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
12.01.2011 10:03 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Oder die Demo digitales Poti Alles in der Schaltungssammlung zu finden. DateianhangDEMO_digitales_Poti_V1.zip (233 Downloads) |
12.01.2011 11:42 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Jaja... die Tasten des TD's |
12.01.2011 11:48 | |
Beigetreten: 03.11.2010 Letzter Bes: 25.02.2023 Beiträge: 80 Bewertung:
|
Im Anhang mal ein Drehzahlregler mit Festwerten (F1=0, F2=333, F3=666, F4=1000) und über die Cursortasten zwischen 0 und 1000, auch ausgehend von einem gewählten Festwert, regelbar. Bei Anwahl eines Festwertes wird der über die Cursortasten eingestellte Offset wieder auf 0 gesetzt ... Gruß Robert DateianhangDrehzahlregler.zip (234 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
12.01.2011 21:57 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo dirbrau, man nehme die Taster-Eingabeschaltung aus meiner Schaltungssammlung, die dir ja Nachbar bereits angegeben hat und kombiniere diese mit der Schaltung in meiner Antwort unter Problem bei Analogwertausgabe mit Rampenfunktion. Dann kommt man zu einer Lösung deiner Aufgabenstellung. Siehe dir dazu einfach mal die Schaltung im Dateianhang hier an.... Wegen der Probleme der Weitergabe von Tastereingaben am TD (und auch der Cursortasten an den LOGO!-Basisgeräten) empfehle ich den Einsatz von (entprellten) externen Tastern, wenn du häufig Korrekturwerte eingeben musst. Ist dies nur selten möglich, dann könnte ggf. auch eine andere Variante ausreichen: Eingabe/Modifikation der Korrekturwerte per Textbox über Analogmultiplexer oder analoge Arithmetik... MfG Betel Weiterführende Infos und Schaltungsbeispiele zur LOGO!: ==> "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!" ==> "LOGO! 0BA6 - Erstes Feedback an die LOGO!-Entwickler" ==> "Excel Logo Logger Übersicht" DateianhangDEMO_korrigierter_und_geglätteter_Analogausgang_V01 (0BA6).zip (120 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf