17.01.2016 21:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.06.2024 Beiträge: 33164 Bewertung: (4098) |
Ich habe daran Interesse. Schicke dir eine PN. |
18.01.2016 05:49 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Würde mich auch interessieren! LG Andreas |
18.01.2016 07:04 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Sieht schon mal gut aus! PN ist unterwegs! |
18.01.2016 10:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.06.2024 Beiträge: 33164 Bewertung: (4098) |
Der Themenstarter hatte mir gestern Abend noch die Dateien geschickt. Verbinden innerhalb des Heimnetzwerks geht ohne Probleme. Schalten mittels Button und Zustandsanzeige funktionieren. Ein paar Sachen sind mir schon aufgefallen und dem Themenstarter auch mit geteilt worden. Ich möchte diese Punkte auch nicht öffentlich ansprechen, da der Themenstarter das Programm ja auch nur per PN verschickt. DateianhangTest.wmv (112 Downloads) |
15.02.2016 09:24 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4770 Bewertung: (123) |
Neue Frage von Ernst63 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Was ist die Bedeutung von PN? gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf