30.10.2024 15:16 | |
Beigetreten: 13.03.2020 Letzter Bes: 15.11.2024 Beiträge: 81 Bewertung: (1) |
Hallo Stefan, hast du hier eine Info ob der Fehler mit dem Update das Firmware auf V19.0.0.3 behoben sein sollte? Habe hier ein MTP1900 mit 32GB SD-Card und bekomme den Fehler auch, kann ihn auch nicht löschen. Firmware vom Panel habe ich auf 19.0.0.3 hochgezogen. Bin für jeden Hinweis dankbar. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 10/31/2024 15:36:34Neue Überschrift nach Splitten |
|
31.10.2024 06:56 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 09.12.2024 Beiträge: 3348 Bewertung: (524)
|
Hallo Peter, ja, dieser Fehler wurde mit dem Update 3 behoben. Der Fehler bestand jedoch nur darin, dass die Meldung bereits ausgelöst wurde, obwohl die Information über den Zustand der Speicherkarte noch nicht verfügbar war. Deshalb konnte der Fehler sofort quittiert werden. Die Tatsache, dass die Meldung nicht quittiert werden kann, bedeutet, dass das Speichermedium für die Archivierung nicht zur Verfügung steht. Die Tatsache, dass die Speicherkarte im Dateimanager angezeigt wird, bedeutet leider nicht automatisch, dass sie auch für die Archivierung funktioniert. Dies liegt daran, dass das System die Speicherkarte mehrfach mountet. Es ist zu prüfen, ob die Karte beschreibbar ist. Außerdem sollten die Ausgaben des Moduls "syslog" im TraceViewer überprüft werden. Diese geben eventuell Aufschluss über die Fehlerursache. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf