20.03.2023 14:50 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 17.04.2025 Beiträge: 1563 Bewertung:
|
Ein durchgängig taktsynchrones System wird dann erreicht, wenn alle Komponenten im System diese Funktionalität unterstützen und hierfür korrekt eingestellt wurden. Einen Überblick über die Gesamtheit eines solchen Systems wird anhand der folgenden Grafik aufgezeigt. Hardwarevoraussetzungen Verwendung von Controllern die Taktsynchronität am Rückwandbus unterstützen. Hierzu kann folgender Beitrag unterstützen. Verwendung von taktsynchron fähigen Interface- und IO-Modulen. Hierzu kann folgender Beitrag unterstützen. Parametrierung Wie der Servo-Takt in einem Controller eingestellt wird, kann in folgendem Beitrag nachgelesen werden. Wie stellt man den Servo-Takt/Applikationszyklus bei der SIMATIC ein? Der benötigten Sendetakt wird über den Parameter Topologie Die korrekte Verschaltung der Komponenten in der Topologie ermöglicht die Kalkulation der Verzögerungszeiten anhand aller beteiligten Baugruppen im Projekt. Hierdurch werden die minimal möglichen Taktzeiten ermittelt. Dezentrale Peripherie Die dezentrale Peripherie im Projekt muss ebenfalls für Taktsynchronität parametriert werden. Ein konkretes Applikationsbeispiel steht zu diesem Thema ebenfalls zur Verfügung. Hinweis: |
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf