26.05.2014 18:50 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 14.03.2023 Beiträge: 4683 Bewertung:
|
Hallo! Mit dieser Variante ist ein Reset, also alle Lampen auf aus möglich! |
26.05.2014 19:52 | |
Beigetreten: 26.05.2014 Letzter Bes: 09.09.2022 Beiträge: 11 Bewertung:
|
hab mal im anhang das Schema wo man das ganze mit 6 Tastern machen könnte. was ich brauche ist etwas damit ich mit I5 den eingang S und R vom Stromstoßrelais abwechselnd schalten kann...DateianhangLOGO!Soft Comfort - Schaltplan1.pdf (58 Downloads) |
26.05.2014 19:55 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 14.03.2023 Beiträge: 4683 Bewertung:
|
Also sollen die vier Lampenreihen mit je einem taster ein/aus geschaltetwerden und ein Zentraltaster dann für alle vier. Im Beispiel siehe Anhang wird das über die Betätigung von I5 gelöst. Ein kurzer Tastendruck schaltet die Lampen an und wird der Taster länger als 1s gedrückt, gehen alle Lampen aus! DateianhangLampentaster 2.zip (43 Downloads) |
Folgen Sie uns auf