07.08.2017 08:13 | |
Beigetreten: 16.11.2012 Letzter Bes: 13.02.2023 Beiträge: 306 Bewertung:
|
Dein Taster für das Stromstoßrelais auch zum gesamten Abschalten zu verwenden ist einfach möglich. Dazu gibt es hier einige Beispiele. Guck dir mal das Siemens Beispiel "Steuern von 2 Ausgängen mit 1 Taster" hier an: http://www.automation.siemens.com/salesmaterial-as/software/applications/logo/controlling_two_outputs_with_one_pushbutton.zip Dimmen wirst du deine Lampen aber nur mit zusätzlicher Hardware können. Im einfachsten Fall nimmst du dafür Tastdimmer, die du mit den Relaisausgängen tastend ansteuerst. |
Folgen Sie uns auf