26.02.2019 21:34 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo zusammen Ich bin LOGO Neuling und brauche eure Hilfe. Habe für eine Pflanzmaschine ein einfaches Programm inkl. TDE Display erstellt. Ist nur zum Zählen von gefahrenen Metern und gepflanzten Bäumen. Habe es heute zum ersten Mal auf dem Feld getestet. Hat prima funktioniert. Erfüllt seinen Zweck. Mein Wunsch wäre jetzt das Ganze noch zu erweitern und zwar mit einer Kundenkartei von 3-4 Kunden. Ich möchte, dass ich über das Menu vor Arbeitsbeginn den Kunden A anwählen kann, dann erledige ich meine Arbeit auf dem Feld und meine Zählerdaten sind abgespeichert. Komme ich auf dem nächsten Feld an vom nächsten Kunden an, Kunde B,C oder D anwählen usw. So hätte ich eine super Übersicht am Ende des Tages. Habe schon die Menuführung von Betel heruntergeladen, bin da aber nicht schlau geworden wie ich jetzt da mein Programm reinmachen soll. Danke für eure Unterstützung. DateianhangProgramm V1.zip (49 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: mast88 am: 26.02.2019 21:36:29Zuletzt bearbeitet von: mast88 am: 26.02.2019 22:44:06 |
|
26.02.2019 22:45 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Danke für die Tipps. Hab das umgesetzt, sieht wirklich viel besser aus. MfG |
27.02.2019 10:48 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 27.04.2023 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Habe dir mal ein Beispiel erstellt, das lässt sich aber auch noch ganz anders gestalten. Man könnte die Konstanten für die Pflanzen und Meter auch pauschal an nur einer Stelle vorgeben. Probier das aber erstmal aus, ob die Richtung schon stimmt. M.f.G. Scorp Dateianhang4Kunden.zip (45 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf