07.07.2016 10:26 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
Hallo, Folgendes Problem: Heizungssteuerung 2 PT100 Fühler messen Temperatur ist das Delta grösser 4 Grad soll die Pumpe los laufen. Dann fällt das Delta auf 1 Grad beträgt und die Pumpe stoppt. Wird jetzt das Temperatur Delta grösser 4 Grad dann soll die Pumpe wieder laufen ............usw Mein Problem ist jetzt das meine Schaltung zwar genau das macht aber wenn das Temperaturdelta jetzt wieder 2 Grad beträgt läuft die Pumpe wieder los und stoppt wieder bei einem Delta von 1 Grad usw.......... Normalerweise müsste man jetzt hier mit einem PI Regler arbeiten das habe ich auch versucht doch leider habe ich keine Ahnung die hier der PI konfiguriert werden muss! Oder gibt es hier eine andere Lösung? Danke DateianhangTempregelung.zip (64 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Trumpf3030 am: 07.07.2016 11:06:50 |
|
07.07.2016 10:41 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 26.03.2023 Beiträge: 4685 Bewertung:
|
Hallo! Das funktioniert mit einem Analogkomperator doch super! Im Anhang mal ein Beispiel! Delta allerdings 20 und 40, da mit 0,1°C Auflösung gearbeitet wird! DateianhangSchaltplan1.zip (76 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
07.07.2016 11:26 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
OK verstanden das war mir nicht klar das der Analogkomperator das ehe schon kann! D A N K E |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf