15.10.2020 21:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.09.2023 Beiträge: 30881 Bewertung:
|
Hast du mal einen Screenshot von dieser Aussage? |
15.10.2020 22:01 | |
Beigetreten: 01.11.2019 Letzter Bes: 19.10.2020 Beiträge: 3 Bewertung:
|
6ED1055-1NB10-0BA2 LOGO! DM16 24R Erweit.-Modul |
16.10.2020 04:47 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.09.2023 Beiträge: 30881 Bewertung:
|
Das ist also aus einem Produktdatenblatt ... Das kannte ich nicht, weil ich immer nur im Handbuch oder im Katalog nachgeschaut habe. Wie schon geschrieben, kenne ich nur die Angabe ES von früheren LOGO!s. Da war es der Erzeugnisnisstand. Mit der 0BA8 wurde dann FS (Fertigungsstand) eingeführt. Die Frage kann ich also letztendlich nicht sicher beantworten. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf