28.06.2021 19:50 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 10.10.2024 Beiträge: 1367 Bewertung: (42) |
Ist schon deutlich unlinearer als der PT1000 ... etwa 0,5% von 0 bis 80°C Ni1000 etwa 4% unlinear von 0-80°C wenn statt 10°C 9,57°C und statt 80°C 82,6°C ausgegeben wird - stellt das ein Problem dar ?? wenn ja dann würde ich mit der vierfach Linearisierung - lt. Anlage das kompensieren Anbei Excel Tab. + Linearisierung vierfach DateianhangLogo-Linearisierung-vierpunkt-mit-Verstärker-Grad.zip (150 Downloads) |
Folgen Sie uns auf