31.10.2010 01:34 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
hi Jens so in etwa müsste es richtig Anzeigen gruss pepp Dateianhangtemp.zip (303 Downloads) |
31.10.2010 12:09 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, irgendwie bin ich wohl zu doof. Kann mir jemand vielleicht helfen die Schaltung im Anhang für meinen PT1000 (-30 bis 70 Grad) und anzeige im Logo Meldungstext auf eine Stelle nach dem Komma zu erstellen. Das wäre sehr nett. Irgendwie klappt das bei mir nicht wenn ich die nach baue und meine Werte einstelle. Mit freundlichen Grüßen Jens DateianhangTEST_einfache_Filterung_von_analogen_Werten.zip (188 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: bomberdo am: 31.10.2010 12:11 |
|
31.10.2010 12:21 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Hi jens meinst in etwa so gruss pepp DateianhangTest.zip (176 Downloads) |
31.10.2010 12:24 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Und hier noch eine einfache Variante mit nen Takter ist aber ned sehr elegant gruss pepp Dateianhangtemp 1.zip (164 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
31.10.2010 12:36 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo, fange ich mal anderes an. Also ich habe noch nicht so sehr die Erfahrung gemacht mit der Logo. Ich möchte halt gern z.B. eine Bodenheizung ansteuern (siehe Schaltung Anhang) mein PT1000 mach ja von -30 bis 70 Grad. Das funktionier auch soweit, aber ich möchte halt gern die Temperatur eine Stelle nach dem Komma im Display anzeigen lassen, und auch z.B. Die Bodenheizung bei 21,5 Grad einschalten lassen und bei 23,5 Grad wieder aus. Das Problem ist das der Wert nach dem Komma zappelt und bei Grenzwerten dem entsprechend auch der Ausgang ständing hin und her schaltet. So wie ich das herausgefunden habe muss ich wohl das Eingangssignal an der Logo glätten, damit das nicht passiert. Bloss welche EINFACHE Glättungschaltung wäre die richtige? Bin da irgendwie Ratlos bzw. durch den ganzen Links und Beispielen hier etwas verwirrt. :-( Ich hoffe das es jetzt vielleicht ein wenig verständlicgher ist was ich möchte. Und ich würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könnt. Mit freundlichen Grüßen Jens DateianhangAquarium Steuerung 23_08_2010.zip (203 Downloads) |
Folgen Sie uns auf