26.05.2017 09:08 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Ich habe mal ein Foto mit drei hochwertigen Greisinger - Thermoelementen beigelegt. Von links nach rechts: Anlegeelement --- Eintauchelement --- Hochschnelles Anlegeelement. Alle drei Elemente messen auch exakt die Lufttemperatur. Wenn du Zeit und Lust hast, kannst du noch die 0"C mit Eisschmelzwasser prüfen. Eiswürfel in einem Glas, mit etwas Wasser. Einige Minuten warten, dann die Wassertemperatur zwischen den Würfeln messen (erfordert etwas Fingerspitzengefühl). Die Temperatur sollte bei 0-1°C liegen. (Das Eis selber kann kälter sein, flüssiges Wasser aber nicht). Noch ein Tip zum Schluß: Wenn du regelmäßig Temperaturmessungen realisieren willst, solltest du ein hochgenaues Referenzthermometer haben. Beispiele, auch gar nicht teuer: https://www.greisinger.de/index.php?task=2&wg=153 Messgeräte mit Thermoelement sind sehr schnell ("Sekundenthermometer"), Meßgeräte mit PT100x sind sehr genau, aber langsam. Berührungslose Infrarotmeßgeräte sind nur geeignet, wenn man weis, was alles zu beachten ist (Emmisionskoeffizient...). Außerdem sind IR-Messgeräte unter 100 EUR meist nur China - Schrott. Im Low-Budget Segment kann ich hier nur das Fluke 62 MAX+ empfehlen. |
29.05.2017 16:48 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Klasse! Vielen Dank! Grüße, Björn |