31.05.2018 11:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.05.2022 Beiträge: 26843 Bewertung:
|
Das TDE (das E steht für Ethernet) und ist für die 0BA6 nicht geeignet. Für die 0BA6 gibt es das LOGO! TD Textdisplay 4-zeilig (6ED1055-4MH00-0BA0). Es wird mit einem speziellem Kabel an die 0BA6 angeschlossen. Dieses Kabel ist mit 2,5 m Länge im Lieferumfang enthalten. Benötigt eine eigene Spannungsversorgung, 24 AC/DC oder 12VDC Dateianhang6ED10554MH000BA0_datasheet_de.pdf (28 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 31.05.2018 11:49:13 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
31.05.2018 11:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.05.2022 Beiträge: 26843 Bewertung:
|
Gern geschehen. |
Folgen Sie uns auf