05.05.2014 19:28 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Schonmal danke für die Antwort. Was wäre denn die sinnvollste Variante. Würde gerne später die Temperatur vorgeben und die sps realisiert das dann. |
05.05.2014 20:41 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Die Anlage steht noch nicht bin noch in der Planung. |
05.05.2014 20:48 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Na dann sprich mal mit deinem Heizungsinstallateur was du für welche Variante ausgeben mußt! |
07.05.2014 19:51 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Eine Frage noch, alle Varianten werden mit digitalen Ausgängen angesteuert? |
07.05.2014 20:05 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Nein, das Stellventil wäre eine Art proportionalventil welches mit 0-10V angesteuert wird! |
07.05.2014 20:20 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Okay vielen Dank |
Folgen Sie uns auf