04.02.2019 13:54 | |
Beigetreten: 28.05.2014 Letzter Bes: 27.02.2025 Beiträge: 38 Bewertung:
|
Noch ein Problem... TIA Portal findet meine Step7 Lizenz nicht. Der Step7 Manager schon. Auch im Automation Licence Manager wird die Lizenz angezeigt. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05.02.2019 09:50:38Neue Überschrift nach Splitten |
|
04.02.2019 14:01 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 11.03.2025 Beiträge: 842 Bewertung:
|
Hallo, [snip] Hast du eine Combo-Lizenz (Step7-Classic + TIA)? Mfg |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05.02.2019 09:54:54Aufteilung der Antworten in getrennte Themen. |
|
05.02.2019 07:17 | |
Beigetreten: 28.05.2014 Letzter Bes: 27.02.2025 Beiträge: 38 Bewertung:
|
Hallo, das kann ich leider nicht sagen, die Software wurde vor meiner Zeit installiert. Step 7 Professional ist 2010 SR4, TIA Portal 13+SP1 Mein Vorgänger hat leider keine Informationen hinterlassen was, wann, wie installiert wurde. Vielleicht muss alles naochmal neu installiert werden? Leider habe ich seit Jahren nicht mit Siemens Software gearbeitet und weiß nicht wie es mit dem aktuellen Porduktkey Handling funktioniert. Ich habe das Dingen nur auf den Tiusch bekommen, mit dem Kommentar...mach das das läuft. |
05.02.2019 07:54 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 12.03.2025 Beiträge: 22587 Bewertung:
|
Hallo, starte einfach mal den Autimation Licence Manager und schau welche Lizenzen installiert sind, mach einen Screen und stelle ihn hier ein.
Christoph |
06.02.2019 07:17 | |
Beigetreten: 28.05.2014 Letzter Bes: 27.02.2025 Beiträge: 38 Bewertung:
|
Guten Morgen Hier der gewünschte Screenshot |
06.02.2019 07:26 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 12.03.2025 Beiträge: 22587 Bewertung:
|
Hi, ok passt alles. Meldung ist korrekt. Du hast keine gültige Lizenz für TIA. Lediglich für Step7 V5.5. Daher keine Meldung im Simatic Manager. Für TIA hast du nur abgelaufene TRIAL Lizenzen auf dem Rechner.
Christoph |
06.02.2019 07:46 | |
Beigetreten: 28.05.2014 Letzter Bes: 27.02.2025 Beiträge: 38 Bewertung:
|
Na das ist ja wunderbar, dann könnte TIA also deinstallieren? Bleibt die Frage. Wie bekomme ich eine Verbindung zu meiner S7-300 über MPI und Profibus. Ich brauche beides! Die PG Schnittstellen sind nicht mehr in der Liste bei Step7 und ich kann auch keine Schnittstellen zufügen da es den zufügen Button scheinbar nicht mehr gibt. |
06.02.2019 07:58 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 12.03.2025 Beiträge: 22587 Bewertung:
|
Hallo, was meinst du damit das die PG Schnittstellen nicht mehr in der Liste sind? Welche Schnittstellen den? Christoph |
06.02.2019 08:19 | |
Beigetreten: 28.05.2014 Letzter Bes: 27.02.2025 Beiträge: 38 Bewertung:
|
Den PPI Adapter haben wir hier vor Ort und Irgendjemand hat Irgentwann mal eine Verbindung zu einer S7 damit hinbekommen. Ich möchte Verbindung über MPI und Profibus. allerdings ist mir aufgefallen das unsere Step7 Version diese Schnittstellen scheinbar nicht installiert hat und das der Button zum zufügen von Schnittstellen im PC/PG Schnittstelle einstellen fehlt. Ich war gerade mal bei unserem Admin und habe nach den Lizenzen gefragt. So wie ich das sehe haben wir eine Lizenz für V13. 6ES7810-5CC11-0YA5 ... soll eine 1 User Lizens sein incl. TIA Portal. |
06.02.2019 08:23 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 12.03.2025 Beiträge: 22587 Bewertung:
|
Hi, ja das wäre eine Combo Licence, also für TIA und Step7 V5.x. Aber auch in Tia wirst du diesen Adapter nicht ans laufen bekommen. Der Adapter ist PPI, kann kein MPI und kein Profibus, da kannst nix dran ändern. Un ja der Hinzufügen Button wurde gestrichen da die Adapter alle per Plug and Play funktionieren und kein manuelles hinzufügen möglich ist. Un ja kann sein das der Adapter mal ne Verbindung zu ner S7 hatte, die S7-200 hatte PPI Schnittstellen, aber eine S7-300 eben nicht. Gruß Christoph |
Zuletzt bearbeitet von: ChristophD am: 06.02.2019 08:24:39 |
|
Folgen Sie uns auf