17.12.2015 14:50 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 11.02.2025 Beiträge: 4140 Bewertung:
|
Hi,
also ich hab eine V11, SP2 mit Upd 5 und da kann ich Deine CPU einfügen. Kannst Du überhaupt S7-300 CPUs auswählen? Machmal ein update auf 5 https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/58112582
und guck auch mal diesen Link an Support Packages für den Hardware Katalog im TIA Portal (HSP) https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/72341852
Gruß, Towome
|
|
|
17.12.2015 15:03 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 11.02.2025 Beiträge: 22529 Bewertung:
|
das nützt aber nixe wenn er gar kein Step7 installiert hat ! Da kannst auch mit Updates und HSP nix wuppen. |
17.12.2015 15:48 | |
Beiträge: 32 Bewertung:
|
2 |
17.12.2015 16:07 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 11.02.2025 Beiträge: 22529 Bewertung:
|
Hallo, du hast eben nicht Step7 Professional V13 (TIA) installiert sondern lediglich das alte Step7 V5.x (2010 Professional). Das sind zwei voneinander unabhängige SW Packete , um im TIA eine CPU anzulegen musst du das Step7 V13 installieren. Den TRIAL Download dazu findest du hier: Gruß Christoph |
17.12.2015 16:26 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 11.02.2025 Beiträge: 22529 Bewertung:
|
Dann musst du diese auch starten. Die V13 integriert sich nicht in die V11, sprich V11, V12, V13 sind parallele Versionslinien. Aktuel scheinst du die folgende Kombi zu haben: Step7 2010 Professional = Classic Step7 V5.x Step7 V13 Professional WinCC V11 Adnvanced_Comfort Step7 V11 SP2 Prof kannst du hier laden: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/106449434 WinCC V13 dann hier: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/106567563 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/88360364 Gruß Christoph |
17.12.2015 17:28 | |
Beiträge: 32 Bewertung:
|
Danke, jetzt funktioniert alles. Bin mit den Versionen nur durcheinander gekommen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf