13.07.2017 14:59 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1050) |
hi Maschinist1993, hier findest du die Software Step7 V13 SP2: SIMATIC STEP 7 inkl. PLCSIM V13 SP2 TRIAL Download Beachte, dass du auch die anderen Optionspakete in TIA, also auch WinCC, auf den selben Stand bringen musst. Der Download für WinCC ist in dem Beitrag verlinkt. Zusätzlich, oder optional, kannst du auch die HSPs herunterladen und installieren. Sollte aber aber auch über den Updater gehen Support Packages für den Hardware Katalog im TIA Portal (HSP) Grüße, |
Zuletzt bearbeitet von: mopS04 am: 13.07.2017 15:02:48FCK WAR! |
|
Folgen Sie uns auf