05.03.2021 14:54 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.01.2025 Beiträge: 1940 Bewertung:
|
Hallo RWA20423, wenn die Geräte nicht zum Prozess gehören und vom Netzwerk abgekoppelt sind, müssen sie in der Topologie auch nicht verschaltet werden. Im Falle eines Fehlers erscheint im Diagnosepuffer eine Fehlermeldung. Zum Beispiel ruft das Betriebssystem der CPU den OB86 auf, wenn ein DP-Mastersystems, ein Slave oder ein Submodul ausgefallen ist. Diesen OB müssen Sie programmieren, damit die CPU im Fehlerfall nicht in Stopp geht. Nachfolgend der Link zum FAQ mit der Beschreibung der Obs: Welche Organisationsbausteine können Sie in STEP 7 (TIA Portal) verwenden? Mit freundlichem Gruß |
22.03.2021 15:48 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 14.02.2025 Beiträge: 1653 Bewertung:
|
Hallo FWA20423, mit D_ACT_DP kann der Koppler deaktiviert werden, wenn dieser nicht benötigt wird. Allerdings wird hier die Topologie nicht berücksichtigt, bedeutet, es wird wohl einen Topologiefehler geben. Eine Variante ist für den Koppler keine Topologie zu projektieren. Anstelle von D_ACT_DP könnte auch RECONFIGIOSYSTEM verwendet werden, hier kann auch die Topologie berücksichtigt werden. ReconfigIOSystem: IO-System umkonfigurieren Viele Grüße sancruz |
Feedback appreciated, please rate |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
23.03.2021 06:47 | |
Beigetreten: 05.02.2020 Letzter Bes: 07.10.2022 Beiträge: 50 Bewertung:
|
Hallo, danke dir! Das werde ich mir mal anschauen. Grüße |
Folgen Sie uns auf