30.03.2010 17:33 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung: (102)
|
Hi Ich stimme vanDyk zu, mit Bordmitteln wird das schwierig, da hilft dann nur noch VBS und das FileSystemObject(FSO). Mit dem FSO kannst du Dateien und Ordner erstellen und auslesen. Du must dir nur gedanken über das Triggen des Scriptes machen z.B. am Control das Ereignis OnToolbarButtonClick. Da das Ändern von Dateien mit dem FSO recht aufwendig ist, würde ich eine Standard-Exportdatei (immer gleicher Name) verwenden, die Datei auslesen und eine neue Datei (z.B. mit Zeitraum im Namen) mit den benötigten Daten erstellen. Das mitloggen der benötigten Daten würde ich vermeiden, da man so sehr oft ein Skript ausführen muss und die Reihenfolge der Archivierungszeiten konstant bleiben muss, sonst muss man evtl. warten, bis alle Werte einer Zeilegeloggt wurden und kann dann erstdie Zeile in die Datei schreiben. Außerdem liefert die Exportfunktion schon eine gute Vorlage, die man nur ändern muss. Gruß cumulus |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
Folgen Sie uns auf