26.04.2015 14:48 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Im Anhang mal ein Lösungsvorschlag der halbwegs den unklaren Vorgaben entspricht. Über I1 wir zwischen Hand/Autom. umgeschaltet. Ist I1=1 so sind die BWm an I2 aktiviert und starten die Ausschaltverzögerung. Kommt innerhalb von 10s kein Impuls, geht das Licht aus. Steht I1=0, so sind die Zentraltaster AUS I4 u. EIN I3 aktiv. DateianhangBMm Treppenhaus.zip (52 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
26.04.2015 15:15 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33807 Bewertung: (4200) |
Ich sehe es ähnlich wie motmonti. Ich habe mal dein Programm an meine Vorstellungen angepasst. DateianhangTest_Schockbeleuchtung_V2.zip (60 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf