29.10.2018 13:52 | |
Beigetreten: 12.08.2011 Letzter Bes: 18.01.2023 Beiträge: 14 Bewertung:
|
Hallo https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109761045 Der Link für " DVD 1 Setup STEP 7 Basic / Professional WinCC Basic / Comfort / Advanced" mit dem Titel "DVD_1.001 (2,0 GB)" funktioniert nicht. Nach draufklicken passiert einfach nichts (oder es kommt der Dialog zum Doanload, danach kommen aber keine Daten). Die anderen Links der DVD funktionieren wunderbar. Da V15.1 Support für neuere Windows-Versionen nachrüstet, ist bei mir durchaus Leidensdruck da. Falls das jemand der Moderatoren kurzfristig fixen lassen kann, wäre ich sehr dankbar. Dankeschön. |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 30.10.2018 08:46:45Link optmiert. |
|
29.10.2018 14:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.02.2025 Beiträge: 34712 Bewertung:
|
Wenn ich auf den Link "DVD 1.001 (2,0 GB) in deinem Eröffnungsbeitrag klicke, wird die Datei geladen. |
Folgen Sie uns auf