24.07.2016 19:05 | |
Beigetreten: 08.03.2016 Letzter Bes: 14.02.2023 Beiträge: 18 Bewertung: (1) |
Hallo liebe Community, wahrscheinlich stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Programm das nennen wir mal "Werkstatt" und das liegt auf einer Logo 8 welche als Master konfiguriert ist. Nun nutzt dieses Programm eine Menge Netzwerkeingänge von 2 weiteren Logo 8 welche als Slave konfiguriert sind. Soweit so gut. Nun gibt es noch ein weiteres Programm. Dieses nennen wir mal "Pool". Das liegt wieder auf einer Logo 8 welche als Master konfiguriert ist. Werkstatt Programm Master IP xxx.xxx.xxx.233 Slave 1 IP xxx.xxx.xxx.234 Slave 2 IP xxx.xxx.xxx.235 Pool Programm Master IP xxx.xxx.xxx.237 Alle die selbe Subnet 255.255.255.0 und alle als Gateway die xxx.xxx.xxx.1 Alle im selben LAN. Nun möchte ich im Programm Werkstatt einen Eingang vom Programm Pool verwenden. In meinen Fall I2 von der xxx.xxx.xxx.237 Ich erstelle nun einen Netzwerkeingang und stelle diesen auf Remote Gerät. Pflege dort nun eine IP (xxx.xxx.xxx.237) und eben eine "LOGO 8" ein. Desweiteren noch "I" für Eingang und die Nummer "2" damit ich auch I2 habe. Nun will die Logo ein TSAP. Was ist das, woher bekomm ich diesen, und was muss ich nun wo vorher einstellen? Vielen Dank. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: rehgum am: 24.07.2016 19:06:19Falsches Forum. Bitte verschieben?! Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 25.07.2016 09:59:07Neue Überschrift nach Splitten |
|