25.08.2015 09:10 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, kann sein, dass das L PEW nicht geht, weil der projektierte Adressbereich des DP/DP-Koppler nicht im Prozessabbild der Peripherie liegt und dann geht das nur mit SFC14/15.
Siehe hier: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/42413 Gruß Eleu
|
25.08.2015 11:24 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo mops, der eingestellte Adressbereich am DP/DP Koppler gehört nicht zum Prozessabbild. Deshalb müsste man aber trotzdem mit L PEW arbeiten können. Ich hatte das Problem aber schon einmal an einem DP/DP Koppler. Dort war es nicht möglich mit Lade und Transferbefehlen zu arbeiten. Da ging es nur mit dem SFC 14 / 15 Sonst ging damals immer die SF LED an der CPU an. Ich teste hier im Moment mit PLCSIM Da funktioniert es mit dem Lade und Transferbefehl Vllt., funktioniert es ja hinterher auch an der realen Steuerung. Gruß Eleu Edit: Habe es wieder gefunden: https://support.industry.siemens.com/tf/ww/de/posts/27576/
|
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 25.08.2015 11:27:27 |
|