31.05.2016 20:41 | |
Beigetreten: 26.08.2014 Letzter Bes: 01.01.2023 Beiträge: 220 Bewertung:
|
Hallo, habe mir ein UDF erstellt. Dieses ist aber leider ungültig Eventuell kann mir ja einer helfen und einmal einen Blick auf das UDF werfen. Vielen Dank Wolfgang DateianhangUDF Block.zip (51 Downloads) |
31.05.2016 21:41 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.03.2023 Beiträge: 29526 Bewertung:
|
Ich habe schon ein Problem das UDF in einem Diagramm auf zu rufen, selbst nachdem ich die Blockabschlüsse schon eingefügt hatte. Es war nicht möglich. Darauf habe ich die Blöcke in ein neues UDF-Diagramm kopiert und die Abschlüsse eingefügt. DateianhangND_R_410_a.zip (40 Downloads) |
Folgen Sie uns auf