17.01.2018 19:45 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
Hallo an alle UDF-Experten, direkt nach dem Erstellen eines UDF mit total unspannendem Inhalt will ich diesen in mein Projekt einfügen. Über "UDF wird konfiguriert..." füge ich den UDF in die Bibliothek ein. Beim Aufrufen im Projekt erhalte ich jedoch (bei Mouseover) die Meldung "nicht kompatibel" und der UDF ist "ausgegraut". Was mache ich falsch? Danke für Eure Hinweise! Viele Grüße aus Köln Peter DateianhangUDF Zufall.pdf (39 Downloads) |
17.01.2018 19:46 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
....der zum Thema gehörende UDF....
DateianhangZufall.txt (45 Downloads) |
17.01.2018 21:39 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
Hallo ixo65, super, dass Du hilfst! Hier das Programm....das Problem tritt in der LOGO-Steuerung "Licht1 " auf VG Peter DateianhangZufall.zip (27 Downloads) |
17.01.2018 22:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.03.2023 Beiträge: 29486 Bewertung:
|
Es ist genauso, wie ich es beschrieben habe, Du hast die UDF mit der LOGO!8.FS04 als Hardware erstellt und versuchst, in die Datei "Licht1" (Hardware 0BA8.Standard) einzufügen. Geht nicht, ist ausgegraut. UDF umgestellt auf 0BA8.Standard und schon geht es. DateianhangZufall_(LMA Zufall geändert)).zip (25 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf