17.11.2020 21:01 | |
Beiträge: 159 Bewertung: (2) |
Hallo zusammen, ich habe eine Frage an euch hinsichtlich der max. Anzahl an Blöcken einer 0BA/ 230RCE: Ich habe bisher für meine Rollosteuerung LogoControl in Verbindung mit NetIO verwendet. Aufgrund dessen, dass dies nicht weiterentwickelt wird und auch in Puncto zeitgemäßer Visualisierung Wünsche offen lässt, bin ich dabei auf openHAB umzusteigen. Einiges habe ich dabei schon umsetzen können, jedoch gestaltete sich das Ansteuern der Rollos bisher als unlösbar. Nun hat ein anderer User ein spezifisches UDF programmiert, mit dem man die Rollos ansteuern und eine Rückmeldung zum Schaltzustand abfragen kann. Dazu wollte ich die bisherigen UDF mit ZPos für die Mittelposition gegen das neue UDF tauschen. Unschöner Weise kommt aber schon bei Rollo5 die Meldung, dass "nicht genügend Ressourcen verfügbar sind, um weitere Blöcke einzufügen". Dazu gab es hier im Forum schon mal eine Diskussion, jedoch keine wirkliche Lösung. Hat jemand von euch einen Ansatz, wie ich dennoch die 4 fehlenden UDF einbinden kann? Danke voraus für eure Unterstützung. VG. DateianhangUDF für openHAB.zip (69 Downloads) |
17.11.2020 22:51 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 25.05.2024 Beiträge: 742 Bewertung: (47) |
Keine Ahnung, was die UDF genau alles machen soll, aber Fakt ist, sie geht ziemlich verschwenderisch mit den bei der 0BA7 "nur" 27 verfügbaren Merkern um. Du hast demzufolge 2 Möglichkeiten: Ein paar Links zu den Ausgangsthreads für die UDF und die von Dir angesprochene Diskussion wären sicher hilfreich, die UDF etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Ixo65 hatte mal eine Möglichkeit zum Ersetzen der digitalen Rekursion durch eine analge gepostet. Diese könnte dabei vielleicht hilfreich sein. Leider finde ich sie gerade nicht. Und z.B. im Thread Rollladensteuerung mit externer / paralleler Bedienung findest Du eine ebenfalls für OpenHab angedachte Lösung mit nur einem Merker in der UDF. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.11.2020 05:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.05.2024 Beiträge: 33106 Bewertung: (4087)
|
Schaltungsvorschlag zur Nachbildung einer digitalen Rekursion. DateianhangRekursion_0BA8.Standard.zip (77 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
19.11.2020 21:25 | |
Beiträge: 159 Bewertung: (2) |
Richtig, die Merker sind für openHAB wohl relevant. DAs UDF habe ich nicht selber erstellt, sondern ein User, der damit die Rollos in openHAB zum Laufen bekommen hat. Anbei nun das UDF. Sorry, das habe ich übersehen. VG. DateianhangRolladenMotor_0BA7.zip (72 Downloads) |
20.11.2020 05:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.05.2024 Beiträge: 33106 Bewertung: (4087)
|
Ich habe die UDF umgebaut, es wird jetzt nur 1 Merker statt 4 Merker benötigt. Es werden jetzt die externen, digitalen Ausgänge in die UDF rückgekoppelt. Den UDF-Eingang für den NOT-Stopp bei der Abwärtsfahrt habe ich entfernt, da du in nicht beschaltet hast. Das hat in der UDF noch einen Block eingespart. Falls du ihn doch noch benötigst, ist es auch kein Thema, ihn wieder einzufügen. Das Programm belegt jetzt 199 von 400 Blöcken. Damit solltest du genug Reserve haben. DateianhangRollo_V2.zip (72 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |