13.02.2018 21:23 | |
Beiträge: 232 Bewertung: (2) |
Hallöchen, ich habe hier gerade dieses Thema gelesen und da geht es um ein Projekt das meinem sehr ähnlich ist. Habe mir auch die ZIP Datei angesehen, und denke die könnte ich vielleicht auch verwenden, allerdings ohne die "SOLL IST" Funktion, wie kann ich das denn anpassen? Bei mir geht es um eine Umluftanlage für Raumluftzirkulation, ich habe leider noch keine ganz exakten Werte für Temperatur und Füfterraddrehzahl, aber der Plan sollte so funktionieren: Ich möchte einen PT100/PT1000 mit Messumformer (4...20mA) an eine LOGO! 8 24RCE anschließen und die Raumtemperatur messen, wenn jetzt die Temperatur zum Beispiel über 20° steigt, soll ein Frequenzumformer (4...20mA) angesteuert werden und den Lüfter bei zum Beispiel 10% Drehzahl starten. Da die Temperatur unter der Decke vor einem Kaminofen gemessen wird, steigt die Temperatur da bis so ca. 40° an, diese soll deshalb abgesaugt und in andere Räume bewegt werden, also um so höher die Temperatur um so schneller soll der Lüfter drehen aber er darf auch nicht die 100% Drehzahl erreichen, da er dann schon wieder kühlend wirkt, er darf vielleicht höchstens 50% erreichen. Soll also so sein, das, wenn vielleicht 35° überschritten werden soll er die einprogrammierte Höchstdrehzahl fahren und das so lange bis die Temperatur wieder fällt, also dann wieder Stück für Stück runter fahren und unter 20° abschalten. Leider habe ich noch keine exakten Drehzahlen oder Temperaturwerte, ab wann was wie am besten funktioniert und ab wieviel % Lüfterdrehzahl die Zirkulation im Idealfall ansetzten muss oder ab wieviel % die Kühlwirkung einsetzt, was ja vermieden werden soll, das kann ich dann erst im Praxistest richtig ermitteln. Habe auch schon viel mit einem Schwellwertschalter in dem Projekt probiert und in der Simulation getestet, aber irgendwie passt das alles irgendwie nicht zusammen. Gruß Alex
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 14.02.2018 06:49:52Neue Überschrift nach Splitten und Zitat eingefügt. |
|
14.02.2018 08:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4197)
|
Hier mal ein Vorschlag für einen linearen Verlauf. Der Sollwert an Umrichter startet bei 20 °C mit 10 % und endet bei 40 °C mit 50 %.
DateianhangSteuerung_Umluftanlage_fuer_Raumluftzirkulation.zip (95 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
15.02.2018 10:32 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4197)
|
Im Anhang die versprochenen Änderungen. DateianhangSteuerung_Umluftanlage_fuer_Raumluftzirkulation_V2.zip (98 Downloads) |
16.02.2018 08:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4197)
|
Hier Version 3. Dann kannst du über das Display auch die Parameter Min und Max für die Temperatur ändern. Mit dem Parameter Min (Temp) ändert sich auch der Parameters ON des Schwellwertschalters für den Umrichter.
DateianhangSteuerung_Umluftanlage_fuer_Raumluftzirkulation_V3.zip (71 Downloads) |
18.02.2018 20:51 | |
Beiträge: 232 Bewertung: (2) |
Hallo ixo65, ich habe dein Projekt mal mit meine Klappensteuerung verbunden und es hier mal angehängt, dazu noch eine PDF Datei zu besseren Verdeutlichung wie was funktionieren soll. Habe da noch mal eine Frage, ich habe zwischen dem analogen Schwellwertschalter (B007) und dem digitalen Ausgang (Q1) ein "AND" eingebaut welches von den Schaltern für die Funktionen angesprochen wird damit der FU, bzw der Lüfter auch nur läuft wenn eine Funktion ausgewählt ist, da der sonst ja unnütz dreht und keine Luft bewegen kann und mit wahrscheinlich nur warm wird. Da ich bei den Stellmotoren für die Rohrklappen mit je zwei Relais arbeiten muss zum auf- oder zufahren habe ich das jetzt so gebaut das die Klappen die Grundstellung "ZU" haben und nur öffnen wenn sie angesprochen werden. Ok, man könnte auch mit einfachen Relais auf einer Hutschiene arbeiten die eine Wechselschaltfunktion haben was ja eigentlich Standard ist und diese dann über die Ausgänge der LOGO schalten, aber da ich den Stellmotoren gerne den Strom entziehen möchte wenn diese die Endlagen erreicht haben, geht das leider nur so wie jetzt gebaut, da sonst die Hutschienenrelais ja wieder ihren Zustand ändern und die Klappen wieder zurück fahren. Wollte jetzt nur wissen ob man das so mit dem "AND" machen kann, oder ob das auf irgendwas einen schlechten Einfluss hat. Gruß Alex DateianhangUmluftanlage.zip (48 Downloads) |
06.03.2018 21:24 | |
Beiträge: 232 Bewertung: (2) |
Hallo ixo65, ich habe da noch mal eine Frage zu der Programmierung. Da mein Luftanschluß, wo die Umluftanlage ansaugt, direkt vor dem Ofen in der Decke sitzt, also genau da wo die meiste Heißluft anfällt, habe ich auch in diesem Zierdeckel den Fühler sitzen da er da am besten die Temperaturen erkennt. Wenn ich jetzt allerdings auf "Kühlen" stelle und er auch genau durch diesen Ansaugkanal die kühle Luft drückt, erkennt das der Fühler ja auch und würde dann gleich den Lüfter runter regeln oder sogar ganz ausschalten. Besteht die Möglichkeit das so zu programmieren, das die Steuerung den Fühler ignoriert wenn auf "Kühlen" geschaltet wird? Also so, das auch das übliche Menü weg geschaltet wird und ein anderes angezeigt wird wo ich einfach nur die Prozent der Drehzahl einstellen kann von 0-100% und sonst nichts? Und wenn ich eine der drei anderen Funktionen einschalte das das "Kühlen"-Menü aus und das übliche Menü wieder aktiviert wird? Wenns geht so, das der Prozentwert gespeichert wird der zuletzt im "Kühlen"-Menü eingegeben wurde? Gruß Alex DateianhangUmluftanlage.zip (48 Downloads) |
09.03.2018 18:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4197)
|
Bitte, hier ist Version 4. War es dann jetzt oder kommt wieder was Neues? DateianhangUmluftanlage_V4.zip (56 Downloads) |
Folgen Sie uns auf