02.08.2017 12:24 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Guten Tag zusammen, Ich baue gerade eine Anlage, mit der Kompressoren getestet werden sollen. Die Kompressoren füllen Drucktanks mit Luft, wobei u.a. der Druck mitgeloggt wird. All das funktioniert eigentlich prima, mit einer Ausnahme: Die Daten vom Drucksensor (Gems 3500 Serie 0-10V) werden nicht vollständig von der Logo in Werte übersetzt. das heißt, bei 0,6bar, 1,2bar, 1,8bar und 2,4bar also alle 0,6bar hört die Logo für einige Sekunden auf die Daten zu verarbeiten. Das Display und die Logdatei zeigen dann für die Zeit nur den Wert an und springen dann auf den aktuellen, höheren Wert um. Der Drucksensor liefert kontinuierlich die steigende Spannung, daran liegt es also nicht. Was kann hier das Problem sein? Ich habe mein Programm mit angehängt. Gruß, Oliver DateianhangFuelltest.zip (91 Downloads) |
02.08.2017 13:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.04.2025 Beiträge: 35199 Bewertung:
|
Kannst du mal eine Log-Datei hochladen? |
02.08.2017 14:37 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Dies ist die Logdatei von der Kurve vorhin. Dateianhang172.16.2.240_2017-7-26 11-26-52_new Sensor.zip (79 Downloads) |
Folgen Sie uns auf