28.11.2024 09:10 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 09.12.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Ich steh auch gerade davor mein erstes Unified Panel zu nutzen. Bisher ist der nutzen sehr viel geringer als die Probleme. Ich kann keine Kommastellen an einem EA-Feld eingeben. In meinem DB habe ich einige Zeiten definiert. Nachdem eine Time-Variable wohl problematisch ist habe ich alle Zeitwerte als DINT definiert. Wenn ich diese dem EA-Feld zuweise passt das auch alles so. Die Angabe ist aber in "ms". Soweit so gut. War ja früher auch so. Ich bin dann hergegangen und hab, wie früher auch, der Variable in der HMI eine lineare Skalierung von 1000 zu 1 vergeben. Dann noch das EA-Feld auf Gleitkommazahl ({F}) stellen und gut. Denkste. Wenn ich nun z.B. eine 2 in das Feld eingebe wird auch die 2,00 im Feld angezeigt und die SPS hat die gewünschten 2000, für die 2000ms stehen. Passt. Allerdings ist es mir nicht gelungen einen Wert von z.B. 2,5 oder auch 2.5 einzutragen. Die Zahl mit Kommastelle wird mit einem roten Feld quittiert und nicht akzeptiert. Was mach ich denn falsch? Kann doch nicht sein dass man so einfache Dinge wirklich per Skript lösen muss. Viele Grüße Edi ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 11/28/2024 09:29:26Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_775722 am: 11/28/2024 09:32:29 |
|
03.12.2024 10:43 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 11.12.2024 Beiträge: 14365 Bewertung: (1797)
|
Hallo Schau mal, evtl hilft dieser FAQ weiter: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109816808 Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf