26.04.2020 23:07 | |
Beigetreten: 26.04.2020 Letzter Bes: 06.01.2023 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Ich glaub du hast recht.. ich war da echt irgendwie auf der falschen Schiene glaub ich... war fest überzeugt des hat schon mal funktioniert???evtl. doch weniger Bier^^ Vielleicht kann mir noch bei einer anderen Frage weitergeholfen werden und zwar ich hab 3 unterschiedliche Firmeware Stände auf meinen Logos V1.08.01, V1.08.03 und 1.81.01 Kann ich bei allen 3 auf die neueste Version kommen? Oder is da mit Problemen zu rechnen, da die mit der höchsten Firmeware eine FS4 Logo ist? Danke schonmal ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Butscho am: 04/26/2020 23:08:27Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/27/2020 11:46:29Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf