28.08.2023 09:03 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 07.12.2024 Beiträge: 63 Bewertung: (2) |
Die Geräte-Version ist 18.0.0.2 - sollte die neuste sein Das neue Feature ist hier beschrieben Ich hab das Dokument mal angehängt. DateianhangReadMe_TIA_V18_UPD2_deDE.pdf (93 Downloads) |
28.08.2023 09:28 | |
Beigetreten: 22.06.2017 Letzter Bes: 05.12.2024 Beiträge: 420 Bewertung: (57) |
Hi schibi1972, das Dokument ist so nicht mehr auf der Update-Seite verfügbar. Demnach sind die Informationen in deinem Dokument wohl fälschlicherweise abgedruckt gewesen. Eventuell ist das ja eine Beschreibung der kommenden Version LG |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf