10.01.2019 10:23 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.05.2022 Beiträge: 26897 Bewertung:
|
Hier kannst du das Upgrade downloaden: Demosoftware, Upgrades/Updates, Treiber Wenn du Windows als OS hast, bitte beachten, dass es eine 32 bit und eine 64 bit Version gibt. Nach dem Download erhältst du eine Datei namens "Setup.exe". Diese als Administrator starten und den Anweisungen folgen. |
10.01.2019 10:36 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Vielen Dank |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
10.01.2019 10:40 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.05.2022 Beiträge: 26897 Bewertung:
|
Gern geschehen. |
05.09.2019 07:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.05.2022 Beiträge: 26897 Bewertung:
|
Hallo Marc@KAT, zuerst einmal willkommen im Forum. Du findest unter dem Link nichts mehr, da Siemens zur Zeit ihre Seiten umbauen. Unter dem folgenden Link findest du ein Upgrade auf LSC V8.2.1: LOGO! Soft Comfort V8.2 SP1 ( Download, Hinweise, Anleitung ) Allerdings ist es ein großes Gesamtpaket von 1,3 GB, welches auch noch andere Sachen enthält. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf