06.07.2019 03:40 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.03.2023 Beiträge: 29445 Bewertung:
|
Ein Updaten oder Upgraden ist über das Update Center der LOGO! Software (LSC) ist nicht mehr möglich. Siemens pflegt diese Möglichkeit nicht mehr. Ein Upgraden auf LSC V8.1 ist ebenfalls nicht mehr möglich, da die Version nicht mehr zur Verfügung steht. Es besteht aber die Möglichkeit ein Upgrade auf die aktuelle Version V8.2.1 zu machen. Den Download dazu findest du hier: Hinweise zur Anleitung der Firmware-Hochrüstung der LOGO! 8.2 SP1 Allerdings kannst du nur ein Komplettpaket downloaden, welches das Firmwareupdate für die aktuelle LOGO!8.2 enthält so wie das Upgrade auf LSC V8.2.1 und das Update für den LOGO! Web Editor. Hinzu kommt, dass der Download einer Exportbeschränkung unterliegt. Um downloaden zu können, musst du nicht gesondert registrieren lassen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf