27.02.2014 15:37 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo zusammen, Aber das funktioniert nicht. Mit allen möglichen Hilfen aus dem Forum bin ich keinen Schritt weitergekommen. Probleme: Die Ultraschallsensoren 1 und 2 sind in der Master Logo verschaltet, die anderen 3 in je einer Slave Logo. (mit Ethernet vernetzt, erkannt werden sie auch). Das Programm ist natürlich in der Master Logo, andere 3 ohne Programm. An der Logo kann ich jeweils das 0-10V Signal messen. Doch es tut sich nichts. Es wird kein Ausgang gesetzt. Im Simulationsbetrieb funktioniert alles einwandfrei. Können Sie mir auf die schnelle meine(n) Fehler erklären? Bin schon jetzt dankbar für Hilfe DateianhangBrunnenwasser Einspeisung.zip (71 Downloads) |
28.02.2014 14:50 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 02.04.2025 Beiträge: 4740 Bewertung:
|
Hallo! Woran lag es? |
Folgen Sie uns auf