21.11.2023 06:51 | |
Beigetreten: 12.04.2023 Letzter Bes: 03.07.2024 Beiträge: 138 Bewertung: (3) |
Leider kann ich dir nicht direkt weiterhelfen... Ich kann aber bestätigen, dass es funktioniert, wenn man eine entsprechende Schnittstelle an einem Faceplate erstellt. -> Du könntest, falls du keine Lösung findest, ein Faceplate für den Aufrufbutton erstellen, dort die Schnittstelle erstellen und dann über den Button im Faceplate das Popup öffnen, das geht. (Ist halt etwas umständlicher) -> Zweite Möglichkeit, man kann die Rechte aus einem Benutzer auslesen, du könntest das machen und ggf. in eine Zwischenvariable speichern und diese weitergeben. https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109813308/159901428619 Hier wird beschrieben, wie man die Rollen ausliest. Leider mangelt es für Javascript an Dokumentation bzw. Hilfestellung im TIA, es ist unglaublich schwer bei sowas die korrekte Syntax herauszufinden. Sollte dir hier niemand wie gewünscht weiterhelfen können, kannst du noch ein Ticket erstellen, die können zwar nicht immer helfen, aber das sollte möglich sein. Grüsse |
Zuletzt bearbeitet von: Bezar_87 am: 11/21/2023 06:57:17Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 11/21/2023 08:50:33Link optimiert |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf