14.01.2020 09:44 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 01.06.2023 Beiträge: 1031 Bewertung:
|
Jedes Gerät kann POE, wenn du einen POE Splitter davor setzt, vorausgesetzt die Leistung reicht. https://www.planet.com.tw/en/product/poe-171s Für die Logo kannst du das aber auch selber basteln. Sind ja 2 Leitungspaare übrig. Die kopelst du aus, setzt wegen der Verluste die Spannung auf z.B. 36V hoch und am Ziel wieder herunter auf 24V |
Zuletzt bearbeitet von: e-bastler am: 01/14/2020 09:46:40 |
|
Folgen Sie uns auf