29.01.2013 15:52 | |
Beiträge: 376 Bewertung:
|
Hallo Sanguine, ich gehe schon davon aus, dass STEP 7 (TIA Portal) V11 SP2, auch 64-bit Betriebssysteme unterstützt. So jedenfalls ist es unter den Systemvoraussetzungen in der Lieferfreigabe zu Servicepack 2 nachzulesen. Hier der Link dazu: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/56771572 Ist da dein installiertes Betriebssystem dabei? Vielleicht kannst ja auch mal einen Screenshot von deiner Ansicht Task Manager posten. Ich konnte diese Markierung (*32) bei mir am Rechner nicht finden. Gruß Azteke0110 |
Folgen Sie uns auf