28.11.2018 16:13 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 09.01.2023 Beiträge: 4097 Bewertung:
|
Liebe Forennutzer, aus dem Technical Support wurde uns folgende Information zur Verfügung gestellt:
Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
29.11.2018 13:21 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 28.01.2023 Beiträge: 1336 Bewertung:
|
Ich kann nicht sagen, ob das Update deinstalliert wurde. Laut installierter Software, ist es noch installiert. Eine erneute Installation des Updates ist mir auch nicht möglich. Laut Download-Beitrag "Updates für STEP 7 V14 SP1 und WinCC V14 SP1" ist das Update nach jeder Installation von STEP 7 V14 SP1 oder WinCC V14 SP1 zu installieren. Allerdings werden die HMI-Geräte beim Übersetzen in der Version V14.0.1.0 (also ohne Update) übersetzt. |
Folgen Sie uns auf