18.01.2021 16:24 | |
Beigetreten: 14.01.2021 Letzter Bes: 26.09.2022 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hallo, ich habe bis jetzt die LOGO Soft 8.1.1 auf meinem PG. Nun habe ich neue LOGO Module bekommen, die die Version V8.3 benötigen. Ein Zugriff mit meinem bisherigen Stand ist auf die neuen Geräte nicht möglich. Kann ich das direkt upgraden oder benötige ich Zwischenschritte? Oder alternativ, wenn ich das V8.3 neu installiere, kann ich die mit 8.1 erstellten Programme verwenden? Bisher warte ich noch auf die Freigabe der Exportbeschränkungen um das Upgrade runter zu laden. Hat jemand Erfahrungswerte, wie lange man sich da gedulden muss? Gruss, Gerd ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/19/2021 10:13:45Neue Überschrift nach Splitten |
|
18.01.2021 16:40 | |
Beigetreten: 14.01.2021 Letzter Bes: 26.09.2022 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Danke dir! |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf