04.01.2017 21:22 | |
Beigetreten: 05.06.2008 Letzter Bes: 18.10.2022 Beiträge: 28 Bewertung: (2) |
Hallo Ich benötige eure Hilfe. Ich habe alle x Stunden ein Impuls wo ich dann für eine bestimmte Zeit einen Ausgang ansteuere. Jetzt habe ich das Ganze so umgeschrieben das ich über das Webinterface eine Variable NetAI Adresse NetAI1 Word Signed setzen und ändern kann. Das funktioniert auch so wie ich es mir vorstelle. Nach einem Stromausfall ist jedoch der Wert nicht mehr auf meiner eingestellten Zeit. Hat jemand eine Idee wie ich den letzten Wert speichern kann um nach einem Stromausfall die arbeiten mit dem letzten Parameter wieder aufzunehmen? DateianhangSchaltplan1.pdf (43 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: MarcTobien am: 04.01.2017 21:25:20 |
|
04.01.2017 22:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 32878 Bewertung: (4064)
|
Hier mal ein Vorschlag.
DateianhangAnalogwert_speichern.zip (48 Downloads) |
05.01.2017 09:48 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 32878 Bewertung: (4064)
|
Hallo Marc Tobien, mir stellt sich die Frage: Muss der Wert denn unbedingt über die Variablenfunktion im Webserver gemacht werden? Wesentlich einfacher ist es, denn Wert über einen Meldetext zu ändern. Diesen kannst du dann am LOGO!-Display, am TDE und am Webserver ändern. Wenn du die Eingabe in eine arithmetische Anweisung schreibst, hast du eine automatisch e Speicherung des Werts gegen STOPP und Spannungsausfall. DateianhangEingabe_ueber_Meldetext.zip (56 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf