01.05.2017 20:53 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.05.2022 Beiträge: 26874 Bewertung:
|
Diese Änderungen würde ich in der LOGO! vollziehen. |
01.05.2017 21:07 | |
Beiträge: 12 Bewertung:
|
Konkret gehts im Programm anbei um die Hystere von B01 und B02. Die würde ich gerne erhalten wenn B02 über das HMI verändert wird. Dateianhangextruder_702_010517_1.zip (18 Downloads) |
01.05.2017 21:38 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.05.2022 Beiträge: 26874 Bewertung:
|
Der Sollwert vom HMI wird bei meinem Vorschlag in den Block B023, Parameter V1, geschrieben. Dann wird der auf den ON-Parameter von B002 verwiesen, sowie auf den Parameter V1 des Blocks B023. Hier werden die 5 abgezogen und der neue Wert auf den OFF-Parameter von B001 verwiesen.
Dateianhangextruder_702_010517_1_V2_LOGO!8.FS04.zip (18 Downloads) |
01.05.2017 21:45 | |
Beiträge: 12 Bewertung:
|
Herzlichen Dank! Das hätte ich alleine so nicht hinbekommen. Danke! Viele Grüße, Björn |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf