19.03.2008 23:21 | |
Beigetreten: 03.02.2006 Letzter Bes: 19.08.2024 Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
Hallo Simaticus; Vielen Dank fuer Vorschlaege! MfG lukhop |
14.08.2009 10:46 | |
Beigetreten: 07.04.2008 Letzter Bes: 15.01.2025 Beiträge: 48 Bewertung: (0) |
Hallole, habe genau den Fall, dass kein Zugriff auf die Schnittstelle einer CPU943B verwehrt wird. An der 2.ten SChnittstellekommuniziert ein Panel. Den Angesprochenen Fall http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/762567 habe ich mit interesse gelesen. Leider liegt mir die Originalsoftware nicht vor. Es sollen aber Erweiterungen durchgeführt werden. Gibt es eineMöglichkeit das Systembit anderweitig zurück zu setzen, z.Bsp. mittels eines PG605 U? Oder die CPU im Stop auszulesen? Über eine Anwort würde ich mich freuen Alibert |
Folgen Sie uns auf