07.12.2015 11:00 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 02.02.2023 Beiträge: 9695 Bewertung:
|
Hallo Hansruedi ergänzend noch 2 weiter Möglichkeiten. - Du kannst eine Diagnoseanzeige projektieren. wenn die CPU Diagnose in der S71500 aktiviert ist kannst du den Status der CPU hier auch sehen - Du kannst vorgehen wie in folgendem FAQ: ist zwar für WinCC flexible aber natürlich auch im TIA umsetzbar:
Wie lässt sich an einem WinCC flexible Bediengerät der aktuelle Status der CPU visualisieren? Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf