02.07.2017 19:43 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Stimmt. Hier ist es. Ping Test ist erfolgreich.... |
02.07.2017 19:51 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Danke.
Ist eine FS3. Habe das im Programm auch geaendert aber geht trotzdem nicht.
Hier das Programm..... Sorry ist ein bisschen wild ;-) |
02.07.2017 19:54 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Ja es liegt daran...
Habe gerade ein ganz einfaches Programm aufspielen koennen...
Jetzt geht die Suche los!!
DAnke |
02.07.2017 19:55 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Wie kann ich das Programm hochladen? |