18.10.2023 09:00 | |
Beigetreten: 11.06.2021 Letzter Bes: 03.12.2024 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo, versuche gerade das gleiche. Habe ebenso den MariaDB ODBC 3.1 Driver aber bekommen im Trace folgende Fehlermeldung: session: 0001, trace: Trace(): Errors Message : 0 [Microsoft][ODBC Driver Manager] Der Treiber unterstützt nicht die Version der ODBC-Funktion, die die Anwendung benötigt (siehe SQLSetEnvAttr). Muss ich bei der ODBC_Datenquelle noch etwas anpassen? Hab hier nur die Verbindungsinformation eingegeben und den Rest auf Default gelassen. MFG ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/18/2023 12:18:52Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf