Industry Online Support
Technical Forum
10.03.2011 17:44 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Hallo, gibts in der zwischenzeit eine Verlängerung von der Logo zum TD Display auch irgendwo zu kaufen ? Wahrscheinlich nicht - oder ? Gruss |
10.03.2011 17:55 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Brauchst nur eine Verlängerung mit 1zu1 -Belegung. |
11.03.2011 13:08 | |
Beiträge: 154 Bewertung: (17)
|
Weiß nicht ob dir das jetzt weiter hilft aber im LOGO! Handbuch wird ein Sub-D-Standardkabel zur Verlängerung des LOGO! TD Kabels empfohlen. |
11.03.2011 18:14 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Das wird auch von der Verlegeart abhängen, ob Starkstromleitunge, etc daneben liegen.... Wir hatten mal so ca 20m getestet. |