06.06.2020 21:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32884 Bewertung: (4066)
|
Das findest du am gleichen Ort wie das andere Beispiel. Beispiel: Einrichten einer Kommunikation zwischen LOGO! 0BA8 und S7-1200 |
07.06.2020 09:09 | |
Beigetreten: 26.08.2014 Letzter Bes: 22.04.2024 Beiträge: 229 Bewertung: (1) |
Hallo ixo65, momentan habe ich noch recht wenig bzw. noch gar keinen Plan wie die Datenübertragung stattfinden kann :-(. Vom Verständnis her würde ich erst mal sagen es sind diverse Netzwerkblöcke in der Logo Version notwendig. Habe darauf hin mal ein kleines Programm erstellt ( im Anhang ). Digitalwerte, Analogwerte senden und empfangen. Nur das große ? ist. Wie muss das ganze in den S7 Verbindungseigenschaften ( Bild im Anhang ) konfiguriert werden ??? Und letztendlich --> wie würde das dann im TIA Projekt aussehen ? Daten senden, Daten empfangen ? Im TIA sind ja die zu übertragenden Datentypen Real bzw. Bool. Müssen dieerst umgewandelt werden ? Wenn ja, wie ? Viele Grüße Wolfgang DateianhangTest1_07.06.2020.zip (70 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Wolfgang P. am: 06/07/2020 09:19:48 |
|
07.06.2020 10:40 | |
Beigetreten: 26.08.2014 Letzter Bes: 22.04.2024 Beiträge: 229 Bewertung: (1) |
Hallo ixo65, ich nutze die TIA Version V15. Kann damit aber auch die auf V14 erstellten Programme öffnen bzw. bearbeiten. Als CPU ist eingesetzt die CPU 1212C DC/DC/DC. Art.Nr. 6ES7 212-1AE31-0XB0. Firmewarestand V 3.0. Habe mal ein kleines Testprogramm mit V15 erstellt gehabt um das mit der Kommunikation hinzubekommen. Ist im Anhang als Programm falls es was nützt. Viele Grüße Wolfgang DateianhangTest Programm V15.zip (68 Downloads) |
07.06.2020 11:41 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32884 Bewertung: (4066)
|
Ich mache dir im Laufe des Nachmittags ein Beispiel auf Grundlage deines LOGO!-Projekts fertig. |
07.06.2020 14:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32884 Bewertung: (4066)
|
Im Anhang das Beispiel. Ich habe einen 6ES7 212-1AE40-0XB0 mit Firmware V4.4. Deswegen kann ich das Beispiel nicht testen. DateianhangTest.zip (76 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf